This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:为什么在P.24时,每个数据速率的alpha和beta都不同

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093906/ads1256-why-alpha-and-beta-are-different-for-each-data-rate-at-p-24

部件号:ADS1256

尊敬的专家:

我的客户想知道 为什么在P.24时,每个数据速率的alpha和beta不同。

如能提供建议,我将不胜感激。

---

在数据表第24页的表18中,β 值因数据速率而异。

从数据表中我不知道这意味着什么。

这是否意味着数字滤波器的增益因数据速率而异?

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,新一山,

    alpha和beta的不同值是由于ADS1256 Δ-Σ 调制器和数字滤波器的设计方式而产生的。 它们的产生是由于数据通过数字过滤器传播的方式和相应的数字过滤器系数。

    由于ADC设计是专有的,因此我无法提供更多信息。

    客户想要此信息是否有原因? 是否有我可以帮助他们的特定问题?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan:

    感谢您的回复。

    我了解alpha和beta的差异是由 Δ-Σ 调制器和数字滤波器设计造成的。

    我将与客户分享此信息。

    他们不明白为什么他们必须更改与采样率相关的值。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一