This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:需要填写要求填写的Excel表格-需要帮助

Guru**** 2554230 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1094070/ti-jesd204-ip-need-to-fill-excel-sheet-which-was-requested-to-fill--need-help

部件号:TI-JESD204-IP
主题中讨论的其他部件:AFE7950TSW14J56EVM

大家好,

我们已申请TI的JESD204C IP,为此,我们收到了要填写的Excel表格。

我们需要帮助来填补这个空缺。

我们使用的是TSW14J56+AFE7950,

现在,请帮助您填写这些内容。

我在某种程度上是正确的吗?

数据速率是否为1500?

什么是多个设备? 和

是否需要确定性延迟?

此外,让我知道如何填充AFE7950右侧的图片详细信息。

此致,

Vandana。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vandana:

    请注意,您正在请求Zynq 7000 FGPA的IP,但您提到使用TSW14J56EVM。 您是否计划迁移到Zynq 7000 FPGA?

    第一个表看起来已正确填写。 此表中的参数都与您计划与AFE一起使用的特定操作模式相关。

    数据速率参数取决于您正在配置AFE的模式。 DAC的数据速率等于采样速率/插值因子,ADC数据速率等于采样速率/小数因子。 多设备参数询问您的设计是否包括使用多个AFE。 确定性延迟参数询问您的设计是否需要确定性延迟。

    要填写第二个表,您必须首先确定 您计划在中使用AFE79xx的配置。 如果您已经有了配置 ,则只需输入您计划在表中使用的采样率,插值/小数和JESD模式即可。

    此致,

    David Chaparro