This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836EVM:DAC输出高于预期值。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7836EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1094092/amc7836evm-dac-output-is-more-than-expected-value

部件号:AMC7836EVM

大家好,

我们正在使用AMC7836EVM和SDM-USB-DIG。 当我们从TI GUI应用为DACA0设置0xFFF(5V)时,我们在DACA0引脚处获得5.44V。

此时IOVDD为3.68V,VDUT为3.68V。

电压高于预期的原因是什么? 下表是

DAC输出电压测量
DAC初始Hexa值 值为Hexa的预期电压 测量电压 差异  
FFF 4.99 5.44 0.44
AFF 3.43 3.76 0.32
8 FF 2.81 3.12 0.30
4 FF 1.56 1.76 0.19

此致,

哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harish,

    VDD,AVCC和AVSS上的电压是多少? 您能否测量参考引脚? 参考电压是否准确为2.5V?

    谢谢!

    保罗