This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:JESD和DDC问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1094387/ads54j69-jesd-and-ddc-questions

部件号:ADS54J69

您好,

一位客户使用了ADS54J69并遇到了以下问题:

1.使用4222模式配置ADC,Reg 0x52=0x08,0x72=0x08。 根据图74,它应从Lane0和Lane1输出。 但实际上,通道1,lan2和lane 3都有数据输出,而Lane1和Lane3输出相同的数据。 如果0x52=0x00,0x72=0x00,则此次仅lan2和lane具有数据输出。 因此通道输出与数据表不一致。

2.采样时钟输入为500MHz,还使用4222模式,  2x FIR提取,如果输入10M单音信号,结果是频谱具有多个谐波,频率越高,谐波越多,原因可能是什么?

此致

凯林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kailyn:

    1)正确的寄存器写入地址0x52是0x80,地址0x72是0x80 (不是0x08)。  

    2)确保对输入音进行过滤,以解决谐波问题。  

    如果问题仍然存在,请随配置文件一起发送,以便我们可以仔细检查寄存器写入。

    此致,Amy