This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:连接ADS后,参考电压下降,所有通道上的ADS读数都有电压偏移

Guru**** 2536470 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7828, LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1094161/ads7828-reference-voltage-drops-when-ads-connected-ads-readings-across-all-channels-have-voltage-offset

部件号:ADS7828
在“线程: LM4040”中讨论的其他部件

您好,

我使用的是ADS7828,有两个问题。 我在这里详述这两个问题,因为它们也许是相关的。

1.将LM4040的Vref 5V输出连接到ADS时,Vref针脚处的电压从5V下降到~3.6V

2.当我从各种通道读取电压时,当通道连接到接地时,我得到~50-120计数的读数。 测量电压输出时,我看到的偏移量大约为.2V。

测试设置:

我正在创建的主板上使用ADS7828。 我使用LM4040作为5V参考。 目前,我正在通过电源的电压输出测试电压读数。 我已根据 万用表测量电源以验证电压输出。  

印刷电路板的原理图附在后面。 pwr和i2c接头针脚连接到带有3英寸长跳线的esp32板。 通道0-5的跳线也通过3英寸长的跳线连接到接地或电压。

如果需要,我可以从我的振荡器上获得sda和scl的图像。

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    感谢您发布信息,很抱歉您遇到了一些问题。 我首先检查了原理图,没有发现任何突出的问题会导致这种行为。 不过,我有一些问题。

    1. 您是否尝试过绕过/删除参考电压并将+5V直接连接到ADC? 电压降是否仍然存在?
    2. 我认为最好提供一个I2C事务来显示设备的配置。 我特别希望看到PD0和PD1位。 这些位设置对输入/输出的引用并开始转换。 我最终希望确保当您提供外部参考时,内部参考未打开。

    您所看到的200mV电压偏移可能是由于参考电压下降以及与设备相关的偏移/增益错误造成的。  

    此致,
    亚伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我看了一眼,您的VDD = 3.3V,而您的Vref = 5V。 这违反了零件的最大参考电压,因为参考输入范围是从50mV到VDD。 请将VDD增加到5V或将参考电压降低到3.3V。  

    此致,
    亚伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是重新阅读了数据表,我肯定错过了这份数据表。 我可以将5V跳线连接到VDD以提供5V。 我将从一个新的主板/芯片开始,并从结果中返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,  

    我期待您的结果!

    此致,
    亚伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您完全正确。 我已将Vdd连接到5.2V (电源电压),并且读数在预期的.01V范围内。   

    这是一个阅读示例。 我发送了命令位,然后读取结果。 一切都在正常运行,但我想我会将这些内容添加到这里,以防将来对某人有什么用处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    很高兴听到ADC现在按预期工作。 我会将此帖子标记为TI认为已解决,并将关闭该线程!

    此致,
    亚伦·埃斯特拉达