This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3643EVM:EVM的通电序列

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1090079/adc3643evm-power-up-sequence-of-evm

部件号:ADC3643EVM

您好,

我希望您在下面对此进行确认。

*根据EVM原理图,REFBUF电压由AVDD通过J16 (Jamper 16)提供。
但是,AVDD引脚和REFBUF引脚的输入正时似乎相同。
根据数据表 10初始化设置,TI描述的最小时间b/w AVDD和REFBUF为2ms。
因此,EVM启动序列似乎就是使用此法规。

哪一个EVM设置和数据表描述是正确的?

巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳道,

    我正在查看此信息,并将很快回复给您。

    此致,Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳道,

    您能否阐明您计划采用的操作模式?

    内部或外部参考? 差分时钟还是单端时钟?

    此致,Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amy San,

    >内部或外部参考? 差分时钟还是单端时钟?

    我想问你们关于差分时钟的外部参考。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amy San,

    您有更新吗?
    首先,我想确认数据表描述是否适用于扩展电源(REFBUF,VREF)案例。
    因此,如果您需要更多时间来确认整个问题,请重点关注上面的内容。


    巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳道,

    外部电源的数据表说明是正确的,我建议参阅1)表8-11"REFBUF电压电平控制电压参考选择"和2)第8.3 章节3电压参考,以了解REFBUF / VREF选项对此部件的作用。

    感谢您的耐心等待。 我仍在等待 设计团队对您的问题进行内部澄清。 我将很快与您联系并提供更新。  

    此致,Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amy San,

    感谢您的回复。
    我重新阅读数据表说明,并理解如下所示。

    --
    根据数据表,如果用户不使用REFBUF来配置VREF设置,用户可以直接将REFBUF连接到AVDD。
    => EVM似乎应用了此设置。

    另一方面, 有以下说明和图。  如果以下描述和数字可用于所有用例,则存在矛盾。



    但是,如果用户将通过SPI配置VREF,时钟和串行,则这种情况例外。
    我认为只有当用户仅 使用REFBUF配置所有设备设置(不仅是VREF,还包括clk和serial if)时,才能应用上述电源顺序。
    你怎么看?

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳道,

    这些都是很好的问题。 我希望在下周之前与您联系,并得到设计团队的澄清。 我已再次与他们联系并提供您的其他反馈。  

    此致,Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳道,

    以下是我收到的反馈:

    如果REFBUF引脚未连接任何元件(意味着REFBUF通过内部上拉电阻器上拉至VDDA),则默认值为外部参考。 在这种情况下,REFBUF没有时间限制。 可以使用SPI写入将引用更改为内部引用。

    如果REFBUF引脚需要设置为一定电压,则需要在VDDA启动后遵循2毫秒间隔。 在这种情况下,参考(内部或外部)将由REFBUF引脚电压的值确定。 如果需要,可以使用SPI覆盖此设置。

    此致,Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amy San,

    感谢您的回复。

    如果REFBUF引脚未连接任何元件(意味着REFBUF通过内部上拉电阻器上拉至VDDA),则默认值为外部参考。  

    对于以上情况(REFBUF >1.7V), TI似乎只允许用户通过使用AVDD而不是其他1.8V电源输入REFBUF。
    我的理解是否正确?
    (我希望您确认的是当REFBUF > 1.7V设置将应用时,用户无法准备两个电压源。)

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳道,

    我们的设计团队对此提供了一些反馈:  

    对于使用外部参考或差分时钟的REFBUF电压> 1.7 V,通电计时应与VDDA相同,或与VDDA相连。 为了澄清您的问题,只要通电时间与VDDA相同,使用外部电源就没有问题。  

    此致,Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amy San,

    感谢您的回复。
    我了解在"REFBUF > 1.7V"的情况下,REFBUF和VREF可与VDDA相同的加电时间。  
    但是,我想我们不能只通过阅读数据表来理解这一点,所以您是否计划在未来的数据表中阐明这一点?

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳道,

    我已让我们的系统工程师进入, 我们目前正在更新数据表,以便更清楚地了解此主题。  感谢您让我们了解这一混乱情况,我们感谢您的反馈。

    此致,Amy