This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:涉及内存的问题

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1092675/tsw14j58evm-questions-involving-memory

部件号:TSW14J58EVM

我计划使用TSW14J58EVM数据采集卡来评估AFE7590,特别是JESD204C通道。 大家好,有人能回答一些有关 TSW14J58EVM的问题吗? 提前感谢您的参与。

1. TSW14J58 数据采集卡上有多少高速内存?

2.如何  在接收JESD通道之间分配内存?

3. 我们的阈值要求为150 MHz瞬时带宽,并且内存将占用每个信道的每秒750 MBTSW14J58EVM是否 支持每通道IBW/秒3000 MB 以支持目标IBW? 对于测试,一次可能有1-2个频道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack,您好!

    我们没有支持 AFE79xx评估的TSW14J58固件。  

    关于TSW14J58硬件功能的问题,我将把此帖子转发给TSW平台专家。  

    此致,

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    千斤顶,

    1. TSW14J58可存储多达1.536G 16位样本。  

    2.如果使用TI204c JESD IP, 则通道映射的架构可实现数据转换器样本到Rx和Tx IP各自数据端口的简单直接映射。 这是通过在数据转换器的JMODE/LMFS表与JESD IP的Rx_lane_data和TX_lane_data端口之间实现1-1关联来实现的。 这反过来又使ADC样本易于分类以进行下游数据处理,或使上游样本轻松映射到Tx IP以传输到DAC。

    3. TSW14J58可以为单个通道采样高达10.4Gsps的数据。 两个信道。这将是5.2Gsps。

    此致,

    Jim