我计划使用TSW14J58EVM数据采集卡来评估AFE7590,特别是JESD204C通道。 大家好,有人能回答一些有关 TSW14J58EVM的问题吗? 提前感谢您的参与。
1. TSW14J58 数据采集卡上有多少高速内存?
2.如何 在接收JESD通道之间分配内存?
3. 我们的阈值要求为150 MHz瞬时带宽,并且内存将占用每个信道的每秒750 MB。 TSW14J58EVM是否 支持每通道IBW/秒3000 MB 以支持目标IBW? 对于测试,一次可能有1-2个频道。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我计划使用TSW14J58EVM数据采集卡来评估AFE7590,特别是JESD204C通道。 大家好,有人能回答一些有关 TSW14J58EVM的问题吗? 提前感谢您的参与。
1. TSW14J58 数据采集卡上有多少高速内存?
2.如何 在接收JESD通道之间分配内存?
3. 我们的阈值要求为150 MHz瞬时带宽,并且内存将占用每个信道的每秒750 MB。 TSW14J58EVM是否 支持每通道IBW/秒3000 MB 以支持目标IBW? 对于测试,一次可能有1-2个频道。
千斤顶,
1. TSW14J58可存储多达1.536G 16位样本。
2.如果使用TI204c JESD IP, 则通道映射的架构可实现数据转换器样本到Rx和Tx IP各自数据端口的简单直接映射。 这是通过在数据转换器的JMODE/LMFS表与JESD IP的Rx_lane_data和TX_lane_data端口之间实现1-1关联来实现的。 这反过来又使ADC样本易于分类以进行下游数据处理,或使上游样本轻松映射到Tx IP以传输到DAC。
3. TSW14J58可以为单个通道采样高达10.4Gsps的数据。 两个信道。这将是5.2Gsps。
此致,
Jim