This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议TI解决方案并验证其P2P是否与MCP4822T-E/SN兼容

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093834/suggest-ti-solution-and-verify-if-it-s-p2p-compatible-with-mcp4822t-e-sn

大家好,

建议TI解决方案并验证其P2P是否与  Microchip的MCP4822T-E/SN兼容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们会在美国放假后再看看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您提到的MCP设备没有任何P2P等效技术。 但我们确实有功能相同或更好的部件。

    https://www.ti.com/product/DAC082S085 ---  8位

    https://www.ti.com/product/DAC082S085 ------- 12位

    请问您使用MCP4822时所针对的是哪种应用程序? 与MCP4822相比,我们确实有非常引人注目的部件,它们具有各种分辨率和功率要求以及最先进的规格。

    但我建议您看看我们的新型设备,它们在噪声,非线性和稳定时间方面提供了更好的规格。

    示例包括DACx0502系列器件。 (提供12位,14位和16位)。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac6.0502万.pdf

    请问您的主要要求,例如电源要求,参考选择(内部或外部)和输出要求,以便我推荐更好的部件?

    此致,

    AK