This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于DAQ系统的单通道12位隔离模数转换器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7341C, AMC3330, AMC3336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1094080/single-channel-12-bit-isolated-analog-to-digital-converter-for-daq-system

主题中讨论的其他部件:ISO7341C, AMC3330, AMC3336

您好,

我正在寻找一个隔离的12位ADC,用于在数据采集系统中断开接地回路。

来自 现场安装的传感器发射器的输入范围为0-5V 4-20mA。

我遇到的所有部件都只提供10位分辨率。 是否有人可以帮助/推荐合适的零件?

提前感谢!

JayantD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jayant:

    我们有一些 隔离调制器 和 一些隔离放大器 ,可能适合您。  您还可以考虑使用 数字隔离器隔离与ADC的通信。  隔离调制器(如AMC3336)需要您创建数字滤波器或使用内置了该功能的微控制器。  隔离放大器(如AMC3330)可与 大多数微控制器内部的ADC配合使用。  像ISO7341C这样的数字隔离器可与典型的4线SPI接口配合使用。  请告诉我们,您是否对这些方法感兴趣,我们可以从这里深入了解细节。