This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 24位ADC部件号请求

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1274, ADS1278, ADS127L01, ADS127L11, ADS8900B, ADS8881, ADS8860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093734/24-bit-adc-part-number-request

线程中讨论的其他部件:ADS1274ADS1278ADS127L01ADS127L11ADS8900BADS8881ADS8860

您好,

请在下面查找我对高精度ADC的要求。 请根据以下要求与我的ADC共享部件号。

交流性能

采样率:高达 500kHz (24位分辨率)

放大器模拟带宽:500kSPS

THD:-115dB

SINAD:100dB

SNR:110

SFDR:105dB

DC性能

输出范围:+/- 7V,+/- 3.5V,+/- 1V

INL:+/- 35 ppm FSR

DNL:+/- 15 ppm FSR

直流偏移能力:+/- 5V,50mV分辨率  

直流绝对精确度:+/- 100uV (直流偏移关闭)

谢谢,此致,

Karthikeyan S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请查看我们的ADS127L11,ADS127L01或ADS1274/ADS1278产品1278产品。  这些是我们为宽带测量提供的一些最高交流准确度24位 Δ-Σ ADC。  

    这些器件需要一个全差动放大器(FDA)输入驱动器级,以便在全采样率下以全性能运行。  不同的输入范围(标记为“输出范围”)可通过配置ADC FDA驱动器和/或ADC之前发生的预抗锯齿/调节阶段来实现。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,这里我错误地提到了位分辨率的数量,24位分辨率。  实际上,我们需要16位分辨率ADC。 请推荐候补成员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想确认,您要求的SNR数字在16位ADC上不可能实现。  如果不求平均值,最终将达到理论最大值98.08dB,使用16位。  Ideal converter = 6.02 ×N+1.76dB,其中N是位数。  如果在方程式中使用16位,则得到98.08dB。   

    如果您对16位器件感兴趣,可以了解用于16位和18位SAR器件的ADS8860或ADS8881。  ADS8900B为20位。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Collin Wells:

    感谢您的快速响应。 ADS127L01此部分更接近我们的要求。 实际上是这部分SPI接口。 我们的要求I2S。 建议使用I2S 24位ADC部件。

    谢谢,此致,

    Karthikeyan S