This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8560:共享SPI线路时,输出变为0V

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102, DAC8560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093360/dac8560-output-going-to-0v-when-sharing-spi-lines

部件号:DAC8560
主题中讨论的其他部件:ADC128S102

我有一个DAC8560和ADC128S102共享SCLK和MOSI线路。 我可以设置DAC输出,但当我随后轮询ADC时,即使DAC8560 CS保持高电压,输出也会变为0V。

我不明白为什么会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andres,

    在此通信过程中,VDD电源是否可能出现其他一些故障? 您是否可以设置范围以在VDAC输出更改时触发,并缩短时间范围以捕获可能发生的任何其他故障?  我在CS行上看到了一些数字xTalk,如果放大,该错误会变得更加严重吗?

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一问题已经解决。 DAC CS线路出现故障,我不得不过滤掉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个问题-为什么DAC CS上的故障会重置输出? 根据数据表,我的理解是这样的CS故障会被忽略。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这将取决于浮华的程度和持续时间。 在整个写入过程中,行是否可能保持在VIH水平以下? 事件期间时钟或数据线路是否也会有明显的振铃?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测量到DAC CS引脚上的短时脉冲波形干扰小于20ns。 我将检查其他线路上是否有振铃-尽管初始探测没有显示任何重要信息。