This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:与TSC2004的比较

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007, TSC2004, TSC2003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1092788/tsc2007-comparison-with-tsc2004

部件号:TSC2007
主题中讨论的其他部件: TSC2004TSC2003

您好,支持团队。

我收到了客户关于TSC2007的问题。

您能否提供以下与TSC2004相比的信息?
・TSC2007的响应速度是否比TSC2004慢? (使用相同的钥匙开关。)
・您能否提供能够解释规格差异的材料?

他们正在考虑改用价格较低的TSC2007。

此致,

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Higa, 比较表中提到的最大差异 是最大采样率: 154与100 KSPS,当然封装和引脚数量也不同。 还有其他差异,例如 TSC2007具有 触摸式非检测模式。  

    从TSC2007的数据表中,您可以看到它 与TSC2003兼容。 TSC2003和2007有一个很好的比较文档(搜索 SLAA364–2007年7月),但我找不到 TSC2007和 TSC2004的这样一个特定文档。 您最好的选择是验证更换 部件 是否符合所需规格。 无论以何种速率,它都不兼容, 因为引脚数量不相同。  

    此致,

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arash-San

    感谢您的回答。

    以下问题如何?

    ・TSC2007的响应速度是否比TSC2004慢? (使用相同的钥匙开关。)

    此致,

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,TSC2007的采样率比TAS2004高 ,但  内部clk振荡器在2004年略快。

    任何其他特定参数都可以在2个数据表中进行比较。

    此致,

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    こんにちはアラシュさん

    答えてくれてありがとう。

    よろしくお愿いします、

    比嘉