您好,专家,
我的客户正在使用ADC161S626。
它们为输入和输入+提供几乎相同的电压2.5V,因此输出应约为0V。
他们尝试 两次 16位读取和三次8位读取来读取数据。
但是,他们发现数据更改太多。
您可以看到下面的波形。SPI时钟为5MHz。因为CS始终为低。所以它不会输入另一个AD转换,对吗?
低于2个波形均为0V输入,但数据完全不同。
这种方法不正确吗? 但是,客户在另一个项目中使用此方法,并且它运行良好。
或者SPI时钟间隔过长?
主机是IMX6ULL,运行Linux系统。 SPI配置如下:
巴西
Emma