This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5.3508万:DAC5.3508万

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093688/dac53508-dac53508

部件号:DAC5.3508万
主题中讨论的其他部件: DAC5.3204万DAC5.3608万
  1. DAC5.3508万 ,用于调整TPS6.2816万QWRWYRQ1 直流-直流输出电压
  • * 对于未使用的通道-是否可以让它们浮动(未连接)或是否应该将它们连接到GND

     2.调整双DCDC LM5143QRWGRQ1输出电压:

  • 由于我没有在 该组件下看到任何有关调整输出电压的应用说明,您是否建议对DAC使用相同的技术? ·      
  • 如果是, DAC5.3508万应该正常? ·     
  • 如果没有,我是否可以将数字电位计串联到反馈电阻器R2?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ariel:

    对于使用DAC5.3204万的此应用,我们确实有以下两个应用说明:

    带电流输出SMART DAC的电压容限和刻度电路

    使用电压输出智能DAC的电压边距和缩放电路

    建议将DAC5.3204万用于此 应用,因为在关闭电源时输出为真正的Hi-z,可让NVM存储所需的输出值,并支持可编程转换。  

    DAC5.3508万也可用于此应用,但它没有我提到的用于 电压容限的功能。  是的,您可以让未使用的频道保持浮动。 如果您有任何其他问题,请告诉我。  

    最佳,

    Katlynne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回答。

    我之所以使用DAC5.3508万是因为它具有8个输出。

    您提供的DAC只有4个输出。

    DAC5.3508万在断电模式下反映的状态是什么?

    您是否建议使用具有8路输出和您提供的功能的DAC?

    感谢您的支持!

    阿里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ariel:

    当VDD为0V时,DACx3204能够支持高达1.25V的强制电压:

    当DAC5.3508万断电(VDD = 0V)时,向输出引脚施加任何电压都可能会损坏器件。 这是大多数DAC的典型情况。

    提供VDD时, DAC5.3508万以10 kΩ 到AGND断电状态输出加电,这意味着DCDC的输出将以意外状态启动,直到您能够写入DAC为 输出加电并设置正确的输出电压。 如果这对您的系统来说是可以的,则使用DAC5.3508万时不会出现问题

    目前,我们没有具有 与 DAC5.3204万相同功能的8通道器件。

    最佳,

    Katlynne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,为了避免   加电时出现意外状态,我可以在输出引脚处使用下拉电阻器,对吗?

    此外,我可以使用串行保护电阻器(~50ohm)来保护DAC?

    在此  类电压调整应用中,您能否为DAC5.3508万提供一个推荐的原理图?

    这将非常有帮助

    谢谢!

    阿里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ariel:

    这些应用程序说明将会对流程进行说明:

    如何动态调整电源模块输出电压 (请参阅电压输出DAC部分)

    使用电压输出智能DAC的电压边距和缩放电路

    使用精密DAC的SMPS电源容限电路

    使用精密DAC的LDO电源容限电路

    最后两篇文章是针对DAC5.3608万 (DAC5.3508万的I2C版本)的。  

    通过意外通电,我的意思是当DAC的输出为0V时,DCDC将会变为更高的电压。 下拉列表不能解决此问题。 如果输出为Hi-z,则电源将保持其标称输出。 您可以使用应用注释中的以下公式计算输出为0V时的输出。  

    您可以在LDO文章中看到,他们正尝试通过±Ω 10 % (3.63V和2.97V)来使3.3V额定电源的容差值。 当启动时DAC输出为0V时,电源将达到约4V。  

    串联保护电阻器会限制电流,但输出引脚处的电压仍不应违反部件的最大额定值,即VDD + 0.3V。 DCDC和DAC必须同时开机以避免违反此条件。  

    最佳,

    Katlynne Jones