This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7851:PSpice模型

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1091033/ads7851-pspice-model

部件号:ADS7851
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

各位专家,您好!

我们的客户正在为该部件寻找PSpice模型。 我们网站上唯一可用的型号是TINA-TI。 我已通过引用 此帖子指示客户如何将此模型导入PSpice,但是,可用下载(ADSXX51_Encrypted.tSC)似乎已加密。

您能帮您解决这个问题吗? 提前感谢。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    感谢您的帖子。

    ADC的宏模型是加密的,但TINA-TI .TSC文件可以打开和使用,而无需任何额外步骤。 CSZ和SCLK的控制波形已经提供了计时示例。

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    感谢您的回复。  

    客户尝试 在 TINA中打开.tSC文件并导出*.CIR文件,其中有行“* SUBCKT:ADSXX51_SCH_0加密宏,内容未显示”。 因此他们无法在PSPICE中生成零件。

    您能提供更多帮助吗?  

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    让我与团队讨论如何最好地支持这一点。 我们可能需要自己将模型转换为PSPICE并单独发布。 我很快就会给您回复。

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    是否有任何更新? 您是否已将模型转换为PSPICE? 您是否愿意共享链接或文件?

    谢谢!

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    感谢您的耐心等待。 我还没有转换过的模型。 我们正在努力寻找资源来执行此操作,但我已将此请求通知了合适的人员,并期望很快得到响应。

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan。  

    非常感谢。 我将等待您的回复。  

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    我了解到是加密的设备网络列表本身。 我们需要一个未加密的网络列表才能将模型移植到PSpice。  我仍在努力了解是否可以支持此请求。

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    谢谢你。 如果您能够支持此请求,请告诉我。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin -这不是一个轻松的支持请求。 我们明天将再次就此举行会议,但需要一些时间来制定这一模式。

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    感谢您的更新。 如果您能够开发模型,请告诉我。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    我们正在努力在本周结束之前在PSpice中开发一个模型。 完成后,我将进行查看,然后告知您何时可供下载。

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    非常感谢您的帮助。 我很期待这件事。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin,

    有关   如何使用该模式及其功能的详细信息,请访问:www.ti.com/.../sbaa531.pdf。  我也可以帮助回答问题。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Art,

    感谢您提供参考文档。

    我想知道您是否能够按照 Ryan之前的建议在PSpice中开发模型?

    谢谢你。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin,

    是的。  它位于库中。  要访问TI库,您可以选择“位置>PSpice组件>搜索”。  然后找到ADC文件夹并经过该零件。  您也可以从TI.com上的设备文件夹下载参考设计并将其解压缩。  我所链接的文档详细介绍了如何使用模型以及哪种模拟是有用的。