This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:B版和C版板

Guru**** 2520010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1097390/adc12dj5200rfevm-revision-b-and-c-board

部件号:ADC12DJ5200RFEVM

团队成员,您好,寻求一些澄清。

我们想知道Rev B和Rev C配置\驱动程序之间的差异...

版本B和版本C上的配置有何不同?
将Rev C与捕获板一起使用,ADC板存在问题(Rev C)
PC似乎已识别USB连接,但无法连接到它
谢谢你。
标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    感谢您与我们联系。 我将为您研究此问题,以便我能为您提供尽可能最佳的信息。

    此致,

    已绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我会让您参考 您在这里可以找到的类似帖子。   我的同事Rob的第二次回复附有一个.xml文件。 接着,他链接到FT_PROG的下载,您将使用该下载按照说明加载xml文件。 确保断开所有其它USB外围设备的连接,以便FT_PROG不会尝试对其它连接的设备进行编程。

    如果这有帮助,请解决线程问题。

    谢谢!

    已绘制