Other Parts Discussed in Thread: ADS1291
你(们)好
我正在使用ADS1291进行心电图测量。
是否无法使用ADS1291同时测量ECG数据和RLD_Measure (设备噪声)?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
请提供更多信息或上下文,Measure RLD_Measure (Device Noise)(测量RLD_Measure (设备噪音))的含义是什么? RLD_Measure是控制MUX中开关的寄存器位。
要使它们更接近并联,您需要使用不同的通道,例如 ECG使用通道1,RLDIN测量使用/转到通道2。
如果您要在同一通道中使用/采集ECG和RLDIN测量,则需要切换/更改MUXn[3:0]中的开关,并选择要测量ECG的时间和要测量RLDIN的时间。
您可以参考以下信息选择噪声测量值- 

或者,如果您要执行RLD测量-

谢谢
你(们)好
我很抱歉。 这是我的错误。
我的意思是输入短路(用于偏移测量),而不是RLD测量。
所以我在CH1SET上设置0x60并提取ECG数据。
当我在CH1SET上将其设置为0x62并进行测量时,我发现设备噪音很严重。
所以我想同时测量ECG数据和设备噪音
据我所知,ADS1291仅提供CH1,对吗?
有没有方法可以同时测量ads1291中的ECG数据和设备噪声?
谢谢
如果设置
0x60 (0110 0000)至CH1SET (请仔细检查地址= 04h),这意味着您将PGA增益设置为12。 您是否介意尝试不同的增益设置?
0x62 (0110 0010) 至CH1SET (请仔细检查地址= 04h),这意味着您将PGA增益设置为12并尝试测量RLD_Measure。
ADS1291不允许同时测量/采集 心电图数据,而RLDIN (或RLD_Measure)仅允许MUX1[3:0]一次设置一个值,因此对于心电图采集,它只能是0000=;0001=偏移或噪声测量的短输入; 0010=用于RLD_Measure等。一次只有一个函数-

从下图中可以看出,MUX1[3:0]一次只能设置一个值,具体取决于用户在特定时刻想要执行的特定用途/功能-

请问您是否有心电图模拟器? 而且,您是否有评估板/kit (EVM)?
是的,如果您使用的是ADS1291,则它只有一个通道。