This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:使用AFE5832LP时遇到问题,请提供帮助

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832, AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1095672/afe5832lp-came-across-problems-using-afe5832lp-and-please-help

部件号:AFE5832LP
主题中讨论的其他部件:AFE5832

您好,先生/女士,

当我们使用AFE5832LP设备开发用于医疗应用的便携式超声波时,我们遇到了如下问题,并且不知道如何解决此问题。 由于这是第一次使用AFE5832,您能否帮助我们解决此问题? 非常感谢!

此致,

Kevin Niu

e2e.ti.com/.../AFE5832-Debug-Questions.docx

//注册 0x01

//位14 LVDS_RATE_2X 0 = 1X速率                     1 = 2X速率

//位5 DIS_LVDS     0 = LVDS接口已启用   1 = LVDS接口已禁用

//位14 global_PDN   0 = ADC刀版在正常模式下运行 1 = ADC刀版进入完全断电模式

AFE5832_CFG (0x01,0x0000);

 

//注册 0x03

//位15-13 SER_DATA_RATE  011 = 10X

//位12   dig_gain _EN    1 =启用数字增益

//位4                    1,必须

//0111 0000 0001 0000

AFE5832_CFG (0x03,0x7010);

 

//注册 0x04

//位8    PAT_SELECT_IND   0 =所有LVDS输出数据线都具有相同的模式

//位4    MSB_FIRST        1= MSB首先在序列化输出数据上传输

//位3    data_format      0=输出数据的twos补码格式

//位1-0  ADC_RES          11 = 10位分辨率

//0000 0000 0001 0011

AFE5832_CFG (0x04,0x0013);

 

在校直模式下,寄存器0x02 = 0x2100,在FPGA系统中,通过ILA捕获捕获的数据0101010101是正确的。

 

 

 

 

 

在同步模式下,寄存器0x02 = 0x2080,在FPGA系统中,通过ILA捕获捕获的数据1111100000是正确的。

 

 

 

在所有1s模式中,寄存器0x02 = 0x2200,在FPGA系统中,通过ILA捕获捕获的数据11.1111万111111是11.1111万是正确的。  

 

 

 

 

 

 

 

在斜坡模式下,寄存器0x02 = 0x2380,在FPGA系统中,通过ILA捕获捕获的数据出错。  

 

在斜坡模式下,寄存器0x02 = 0x23C0,在FPGA系统中,通过ILA捕获捕获的数据也是错误。  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Qi Niu,

    感谢您与我们联系。 为了更好地了解问题,我有几个问题。 请您回答这些问题,

    您是否使用帧时钟来检测所有LVDS_OUT通道的帧边界?

    如果是,可以解释为什么要在所有测试模式设置中将PAT_MODES _FCLK设置为'001'? 设置此选项将更改FCLK行为。

    如果否,您如何检测FPGA中每个LVDS通道的帧起点。

    我们在10位和12位模式下测试了斜坡模式,它按预期工作。 了解  LVDS解串器的架构如何在FPGA卡中实施,这对我们也很有帮助。 如果您认为自己无法在公共论坛上分享任何特定信息 ,您也可以通过support_us_afe_tx@list.ti.com联系我们。

    此致,
    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kalyan,

    非常感谢您的及时回复,我已就  我的特定问题向support_us_afe_tx@list.ti.com发送了一封电子邮件。

    再次感谢!

    此致,

    Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,牛,

    感谢您联系支持小组。 Kalyan将通过邮件为您提供进一步支持。

    此致,
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhishek,

    感谢您提供信息,我期待Kalyan通过电子邮件提供帮助。

    此致,

    Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kalyan,
     
    非常感谢您的及时回复和友好帮助。 我们找到了原因,解决了问题。 问题是  我们设置的电压水平不符合 您向我们建议的数据表中指定的电压水平。
    非常感谢你们如此善良和宝贵的帮助!
     
    此致,
     
    Qi