This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3664EVM:需要有关兼容FPGA板支持的详细信息

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3664EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1095811/adc3664evm-need-details-for-compatible-fpga-board-support

部件号:ADC3664EVM

您好,

我的一位客户希望使用ADC3664EVM与他们的获胜FPGA板进行接口,但ADC板未显示任何兼容的FPGA板。 我们需要FPGA板的部件号,它们通过FMC连接器直接连接到FPGA板。

请提供帮助

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mitesh:

    ADC3664EVM与TI TSW1400捕获卡连接。 用户可以安装TI的HSDC Pro来处理捕获的数据。  

    该主板设计有FMC连接器的标准映射。 可以使用其他捕获卡,但客户必须开发自己的FPGA IP。  

    此致,Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy

    客户知道它与TSW1400兼容,他们希望与标准FPGA板接口以运行自己的算法,因此我们想知道哪种标准FPGA板可以与ADC EVM接口。 是Xilinx还是Onsemi?

    在TSW1400板上,他们无法实现其算法。

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mitesh:

    ADC3664EVM是根据FMC连接器的标准映射而设计的。 客户必须进行一些检查,以确保标准映射配置与任何能够实施其算法的FGPA兼容。

    此致,Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy

    如果您看到快照-最后一个突出显示的行,我们指定它允许轻松集成到FPGA开发平台,他们想知道我们讨论的是哪一个FPGA板?

    他们将检查FPGA板,但我们要问的是哪一个板?

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mitesh:

    这可能是使用 FMC连接器标准映射的任何类型的FPGA开发平台(Xilinx等)。 如果客户 找到了可 实施其算法的FPGA,他们可以联系 这些供应商,获得集成ADC3664EVM的指导。  

    此致,Amy