This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:了解ADS112C04的输入电压限制

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1097753/ads112c04-understanding-the-input-voltage-limits-on-ads112c04

部件号:ADS112C04

您好,

我正在使用ADS112C04。 我有一个设备最多输出80mV。 因此,我可以调谐相当高的PGA增益,以提高分辨率并降低噪音。 电压表测量的电流输出为50 mV。 在增益1,2,4时,我从ADC看到50 mV,但在增益8时,我开始看到32 mV。 在增益16时,我开始看到19 mV。

是否有不同的公式来计算4以上增益的输出? 我在第24页的数据表中看到了一些关于这一点的建议,但我对此并不完全清楚。

谢谢!

Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siddharth:

    每个输出代码都与8.5 2部分中的公式8相关,其中设备满刻度范围为2*VREF/增益。

    您很可能看到了与PGA有关的问题。  请注意,即使禁用并绕过PGA,只要您选择大于4的增益,PGA也会自动启用。  输入范围在6.3 部分中指定。   

    如果超过输入范围,则由于放大器的非线性操作,测量会退化。  测量AINN输入相对于AGND的值,并查看该输入处的直流电压。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Bob。 我能够禁用PGA,并以4的增益使其工作。