Other Parts Discussed in Thread: ADS1259, ADS127L11, ADS1259EVM-PDK, ADS127L11EVM-PDK, ADS1248, PGA280, REF2025
线程中讨论的其他部件: ADS127L11,, ADS127L11EVM-PDK, ADS1248, PGA280, REF2025, REF5025, REF5020, REF6025
您好,
我正在从事一个项目,我们有一个非常成熟的模拟设计(15年以上),我们正在尝试设计一个不再可用的较旧的24位 Δ-Σ ADC。 在查看了所有不同的部件(加上最近库存充足的部件…)之后,ADS1259似乎是一个很好的候选产品。
考虑到我们正在尝试将成熟设计的设计更改降至最低,下面是一些有关我们的主板上当前可用内容的背景信息。
+5V模拟电源轨,-5V模拟电源轨,+2.5V参考电压,-2.5V参考电压,+5V数字电源轨。
我们现有的ADC目前正提供双极模拟输入信号,标称范围为-2.5V至+2.5V。
ADS1259数据表表示它可以在单极模式(AVDD =+5V,AVSS = 0)或双极模式(AVDD = 2.5 ,AVSS =-2.5V)下运行。 考虑到我们不希望在现有设计中再增加两个电源轨,我们倾向于利用现有的+5V电源,并将 现有+/-2.5V模拟输入信号的电平转换为0V至+5V。 为此,我们将采用一个新的加和放大器,其线路板上已有稳定的+2.5V参考电压。 此外,我们似乎需要在电路板上放置一个新的+5V参考,以馈入ADS1259 Vref+输入,并将其Vref-接地,从而提供所需的5Vref跨度。
另外请记住,作为一般性的粗略规则,我们通常会根据数据表中列出的条件,在假设这些条件提供最佳性能并且可能是用于验证/验证芯片的条件的前提下,尝试围绕芯片设计电路拓扑。
话虽如此,我在数据表中看到,'电气特性'的条件是AVDD =+AVSS 2.5 ,AVSS =-AVSS 2.5 ,Vref = 2.5V。 BI=极性模式,但只有2.5V模拟输入信号范围。

有几件事突然出现在我身上:
这些性能规格基于2.5V范围的模拟输入信号。 我们正在尝试提供5V的模拟输入信号范围。
这些性能规格显示了在双极模式下运行的芯片,而我们希望在单极模式下运行。
主要的问题是,我们是否会冒ADS1259在性能/操作方面出现缺陷的风险,继续我们上面建议的拓扑,发现它偏离了数据表中所述的理想条件?
看着1259数据表,我想我有点困惑。 所有'理想条件'规格都基于2.5V参考范围,仅高于1259 (AVDD-AVSS + 200mV)可用的全标度模拟信号范围的一半。 这是否能使信号在轨道内保持良好并提供良好的线性单声学响应? 我们是否有降低线性或单声波性能的风险,在电源轨中使用5V跨度,在Vref中使用5V跨度?

我刚刚购买的ADS1259EVM套件还附带了符合数据表条件的外部+2.5V参考芯片。
根据观察结果,通常让我担心的是,我们将在靠近导轨的位置工作(5V功率跨度,5V参考跨度)。 至少,我认为我们需要微调现有的+/- 2.5V模拟信号,以远离轨道。
感谢您提供的任何见解/背景。 当然,如果我误解了数据表,请告诉我。