This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7718:GPIO引脚

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1097617/dac7718-gpio-pins

部件号:DAC7718

大家好,我有两个关于GPIO引脚的问题。

  1. 我正在尝试确定启动顺序,想知道GPIO引脚和SPI寄存器是否在没有模拟电源(AVDD)的情况下已可用, 因此,我可以使用DAC7718中的一个GPIO通过微处理器和DAC7718的SPI寄存器为自己的模拟电源(AVDD)供电。
  2. 如果我理解正确,我想明确一点:如果设备通电(或关闭),GPIO引脚连接到高阻抗。 因此,当我使用上拉电阻时,如果设备关闭,GPIO引脚上有电源电压(IOVDD)? 我只能将它们设置为低--> 0伏  

祝你一切顺利

Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jonas:

    如果任何电源输入低于建议的电源范围,则设备仍可能处于重置状态。  这意味着,如果AVDD电源关闭,设备将不会响应任何命令,GPIO可能不会更改状态。  

    2.如果设备处于重置状态,GPIO引脚应为高z  如果GPIOs的IOVDD电源关闭,则它们实际上通过ESD二极管连接到DVDD (和GND),这意味着它的阻抗相对较低。  因此,在您的情况下,如果提供了IOVDD,并且IOVDD的GPIO上有一个上拉,则我希望电压与IOVDD相同。