This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8.0508万:在DAC的波形输出中观察到过冲或峰值

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1095438/dac80508-overshoot-or-peaking-observed-in-waveform-outputs-of-dac

部件号:DAC8.0508万

大家好,我们在设计中使用DAC8.0508万。 我们看到在生成波形时,前缘出现过冲或峰值。 这与载荷无关(我们隔离了载荷并进行了检查,我们也看到在该条件下达到峰值)。
我们看到从0伏到4伏的电压一直在持续达到峰值。 超过4V,此峰值消失。 此外,峰值只能在波形序列的第一个脉冲中看到。


如果我们向波形引入偏移,则会出现峰值分离。

发援会的所有渠道都显示了这种看法。 我们不接受这一要求。 因此,我们想知道发援会这种行为的原因。 这是DAC预期的结果,还是您认为存在其他原因。
同时建议电路中所需的任何更改。


此处附有DAC示意图。 观察到的峰值波形也显示在此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    请分享以下信息,以便更好地了解问题

    1.产生哪种波形? 频率和振幅?

    2.解释示波器绘图条件? 驱动电压振幅,频率   

    此致

    ANBU M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.方形波形,频率:5kHz,振幅:0.625V,1V,4V。

    2.我没有得到你所要求的。

    这里的要点很简单:我们正在生成5kHz方形波形ay 0.625V,1V和4V振幅。 第一个脉冲的上升边缘出现峰值。 接下来的脉冲不显示任何峰值。 此外,如果您引入偏移,则也不会观察到峰值。 问题是,当它从0V过渡时,为什么会在每个第一个脉冲中看到此峰值。

    我希望我能为您提供足够的详细信息,以了解我们的问题并提供合适的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.了解问题,请您共享代码序列。  在触发方波之前,SPI配置后是否有足够的时间?

    2.在TP50处测量输出? 是否存在断路或连接的其他电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我需要向软件团队查询代码序列和SPI计时。

    2. 7路输出连接到7个不同的电路(放大器,缓冲器等),以满足不同的要求。 当我们探测所有这7个通道时,我们将这些电路与DAC输出隔离并进行检查。 OUTPUT0不用于任何目的,因此我们未在TP50进行检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定,将看到任何违规的代码序列和SPI计时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否发现原理图有任何问题?

    您是否认为这是DAC部分的预期行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.  原理图看起来不错。

    2. 我认为在启动切换DAC之前没有足够的时间。能否在触发(切换)代码之前给出一些延迟(10毫秒)并检查在第一个脉冲上发生的峰值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ANbu:

    我与SW团队核实了您的疑虑。

    SPI在启动时配置,当用户选择序列生成时,方波生成开始。在触发 代码之前,给DAC足够的时间(以秒为单位)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请共享配置和脉冲生成软件代码。将查看代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anbu:

    您是否可以共享您的电子邮件ID。 我们将通过电子邮件向您发送代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    anbu.ub@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭此线程,因为查询已直接发送给客户。