This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7311:范围内的数字输入电平

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1098117/dac7311-digital-input-level-over-the-range

部件号:DAC7311

团队成员,您好!

客户 拥有一个多年前设计的PCB,它具有3.3V的DAC7311数字输入信号,而AVDD则为2.5V。
这违反了数据表中列出的绝对最大额定值;但是PCB多年来一直运行良好。


在这种情况下,客户有以下问题。
您能帮助告知此超限危险的相对风险吗? 如果TI有任何与此情况类似的风险/利润分析或测试数据?


基本上,我理解TI不能保证这种情况,但客户希望业务部门提供一些意见,因此请告诉我 我应该向客户提供哪些意见。

此致,
Akihisa Tamazaki



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    所有数字输入都可能具有连接到AVDD电源的ESD保护二极管。 由于您在2.5V和3.3V电压下操作AVDD,因此如果 AVDD变为2.4V,这些二极管可能会打开并导致器件不响应SPI命令。

    (您可以通过查看数据表第2页上的绝对最大额定值表推断存在保护二极管。 任何与部件接地相关的数字输入电位均为-0.3V至AVDD + 0.3V。)

    只是在客户设计中,它们只是接近这些二极管的正向偏压条件。

    因此,我们不推荐这些条件,也没有任何测试数据来验证客户 条件。 可能 发生参数退化,功能丧失或永久性损坏。

    此致,

    AK