This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:如何测量/计算电阻和抗

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1098007/afe4300-how-to-measure-calculate-resistance-and-reactance

部件号:AFE4300

我在4年前问过这个问题,但没有得到任何答案,所以我会再试一次。

查看AFE4300的所有可用文档和论坛活动,我没有看到任何有关如何使用AFE4300直接测量或计算电阻和抗的信息。

所以我的问题是如何测量抗和电阻?  为了使其更简单,我们只需关注IQ和FWR模式均支持的频率,例如64 kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff:

    有关  使用AFE4300进行阻抗测量的信息,请参阅应用手册www.ti.com/.../sbaa202.pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道如何使用AFE4300获得阻抗测量。  我特别问AFE4300是否可以测量电阻。  许多BIA公式在公式中使用阻力和/或抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IQ模式下的AFE4300将复杂阻抗作为电压提供。 校准后,您可以将电压转换为极性形式的阻抗。

    一旦您知道极性形式的复杂阻抗,您就可以转换为矩形形式(R + j X)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经知道了如何使用AFE4300计算抗和电阻。  如果其他人在尝试测量抗抗和/或阻力时遇到问题,我想发布此解决方案,因为此问题已在该论坛上多次发布,但未发布任何解决方案。

    我使用的方法利用AFE4300的Impedance Triangle和IQ模式。  因为它使用IQ模式,所以只能测量有效IQ频率的抗和电阻;8,16,32,64, 和128 kHz。

    使用IQ模式,AFE4300可以测量给定频率下的阻抗(Z)和相角。  一旦我们知道这2个值,我们就可以使用一些简单的三角三角测量法来计算抗(X)和电阻(R),如下所示:

    X = Z * sin (相角)

    R = sqrt (Z2 - X2)