This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:ADC12DJ3200 -在JMODE14中操作

Guru**** 2520080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1098218/adc12dj3200-adc12dj3200---operate-in-jmode14

部件号:ADC12DJ3200

您好,

请在3.2 GSPS的JMODE14 - FS中说明变流器操作

2.6 正负50 MHz时的目标信号。

操作4个通道的速率-需要双通道操作。

此致,

Rajesh Khanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是2.6 GHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajesh:

    您可以使用3.2GHz时钟运行ADC,该时钟对应于8Gpbs的信道速率。  

    此致,

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj您好,

    请细分8 Gbps。

    假设2通道@ 3.2 GSPS (整体6.4 GSPS)

    使用8b/10b i.e x 1.25 = 8 GSPS。

    对于JMODE14,如何计算低采样率和到达车道速率。

    此致,

    Rajesh Khanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajesh:

     使用表18中的R参数,可以轻松地根据采样频率计算车道速率。 ADC12DJ3200工作模式,并使用采样时钟频率进行多个IT。   

    例如,JMODE 14的R参数下面的表是2.5 ,使用3.2Gsps可为您提供8Gbps。  

    此致,

    Neeraj