This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58C48:切换模式

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS58C48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1087286/ads58c48-toggle-pattern

部件号:ADS58C48
在“线程: LMK0.4828万”中讨论的其它部件

大家好,

以下是 一位客户提出的问题。

目前,它可以与ADS58C48正常通信。 FPGA端配置为DDR LVDS模式。

将ADC四通道输出模式设置为输出切换模式,即输出为1.01010101亿和1.0101万01010</s>0.101万

从FPGA端可以看出,在A10,A8,A6和A4上,数据波形符合设置输出模式。 但是,这不是两条LVDS线路A2和A0上的数据模式。 所有四个渠道都存在同样的现象。 配置后读取ADC寄存器值,配置值与读取值一致。

有关详细信息,请参见图。

其他测试:

1.配置输出全零:

配置 输出所有一个:

图中的PLL1是ADC的输入时钟。

2. ADC的输入时钟是FPGA PLL频率加倍直接输出的信号。 频率尝试了20M,40M,50M,80M和100M,幅度是VPP = 2.5V。 时钟输出正确,已通过示波器测量和验证。

3. CM电压为0.95V。

4.此ADC外设设计可在其他项目中正常工作(与此项目不同的是,FPGA已被替换,但针脚定义和配置已验证为正常)。 已测量ADC的电源电压,功耗和配置电阻,没有问题。

5.重新排列多氯联苯后,这种现象是一致的。

出现上述现象的可能原因是什么? 您能否提供一些故障排除建议

此致,

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy,您好!

    A2,A0信号未切换,需要进一步调查

    请告知以下信号网吗?

    ADC_A_P0是否对应于A0 LVDS总线,而ADC_A_P1对应于A2 LVDS总线?

    关于你在下面的陈述,我有一个问题:

    2. ADC的输入时钟是FPGA PLL频率加倍直接输出的信号。 频率尝试了20M,40M,50M,80M和100M,幅度是VPP = 2.5V。 时钟输出正确,已通过示波器测量和验证。[/QUOT]

    FPGA输出时钟通常具有高抖动内容,并将影响ADC的SNR性能。 要获得最佳ADC性能,请考虑使用TI的时钟解决方案,如LMK0.4828万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否还可以确保启用了digital_mode_1? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang,

    寄存器42设置为0x08,读取返回值为0x08。

    Jin Huang1 说:
    ADC_A_P0是否4026.8771万是否对应A0 LVDS总线,而ADC_A_P1对应A2 LVDS总线?[/quote

    是的。

     FPGA输出时钟是否会导致上述现象?

    为了消除信号和时钟相位的问题,FPGA输出时钟相位从- 40°调整到+ 40°,但没有改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy,您好!

    我们必须在内部进行检查,并就此向您回复。 ADS58C48 EVM已过时,因此我们必须找到其他方法来验证此问题。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy,您好!

    我们找到了ADS58C48 EVM。 在验证数据模式之前,我们需要先将EVM与TSW1400 EVM一起启动并检验其功能。 我们稍后需要向您提供最新信息。谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang,

    请告诉我这里是否有任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy,您好!

    目前没有更新。 我们正在处理积压工作,并尝试启动TSW1400 + ADC58C48 EVM以获得行为确认。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy,您好!

    我能够通过LVDS切换看到所有比特。 客户是否可以将他们的配置文件发送给我,以便再次检查? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy,您好!

    仅供参考,我用于捕获所有模式的配置如下:

    e2e.ti.com/.../testC48.txt

    现在我将继续并结束这一线程。 谢谢你。