This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260:更换MCP3564RT-E/ST

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1260, ADS1235, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1098441/ads1260-replacing-mcp3564rt-e-st

部件号:ADS1260
主题中讨论的其他部件: ADS1235ADS124S06

大家好,

客户正在寻找用于 读取小麦石桥的MCP3564RT-E/ST的更换件。

我找到了ADS1260/1,但我想与您确认您是否会推荐其它解决方案。

要求:
24位
集成放大器
参考电压~2.4V (最大3.3)
差分输入

巴西,
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    ADS1260/61是惠斯通桥接器测量的最高精度,最高分辨率和最快ADC,也是MCP3564的合适替代产品。
    如果您不需要内部VREF,则ADS1235将是具有相同性能的低成本选项。

    请注意,这些ADC需要5V模拟电源。 如果您需要工作在3.3V的ADC,则可能需要了解ADS124S06/08。

    如果您还没有看到,请分享我们关于桥梁测量的一些重要宣传材料:

    此致,
    Joachim Wuerker