This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:了解从TSW14J56EVM接收的ADC样例

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1091556/tsw14j56evm-understanding-the-received-adc-samples-from-tsw14j56evm

部件号:TSW14J56EVM
主题中讨论的其他部件:AFE7950EVM

您好,

我目前正在使用AFE7950EVM和TSW14J56模块。 我尝试了单音信号的传输,并成功处理了收到的ADC数据(6.5536万个样本)。 现在,我正在尝试传输多音信号(6个信号,音频带宽为40MHz,音频以55MHz为中心),其中传输的ADC样本 为6.5536万,接收器上接收的ADC数据样本为6.5536万。
下图显示了HSDCPro在数据传输和接收期间的DAC窗口和ADC窗口。
DAC输出:
ADC输出:
如何根据 接收到的数据区分6种音调,以便应用1D-FFT或2D-FFT?  
期待您的回复
此致,
Vandana  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vandana:

    您能否进一步解释 一下您在说区分6种音调时所要求的内容?  您是否正在尝试计算与IMD3相似的参数,用于两个提示音,但用于六个提示音? 如果是这样,我们将限于计算两个音调,而对于六个音调,您必须提取数据并为六个音调测量创建您自己的计算器。

    此致,

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前使用过不同的毫米波传感器。 如果 我设置了128个chirps和256个样本的配置。 然后,接收的数据将包含大小为256x128的数据。 我可以很容易地识别出,第一个啁啾有256个样本,依此类推。 这对于在接收数据的后期处理中应用1D-FFT和2D-FFT非常有用。 对于TSW14J56,我们将传输6.5536万个样本并接收6.5536万个样本。 如果我传输 单音或多音,则此配置不会更改。 因为数据的信号处理对我的工作非常重要。 我需要了解在TSW14J56的情况下如何处理收到的数据?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vandana:

    我将关闭此帖子,因为我们正在通过电子邮件进行讨论。

    此致,

    David Chaparro