请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1294 在“线程: ADS1298”中讨论的其他部件
ADS129x数据表指出,所有未使用的输入都应绑定到高电平。 由于一个数据表包含具有不同输入数量的不同设备,因此该语句有点模糊。
是为ADS1298而不是为ADS1294定义的输入(如输入5-8),视为未使用的输入或根本不存在。
换言之,如果我使用的是ADS1294,我应该将输入端的高度限制在5-8之间,还是让它们保持浮动?
谢谢!