This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:单缓冲器

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1098606/ads8866-single-buffer

部件号:ADS8866

大家好,  

单个缓冲器能否用于输入+3.3V参考电压,以100  kSPS速率运行多个AD8866s,三个?

谢谢你。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!  

    如果增益带宽足以支持全部吞吐量的所有三个ADC,则这将取决于缓冲区。

    三个ADC是否会同时采样? 还是在ADC之间交错转换? 如果转换是交错的,则会更容易。

    您是否有这方面的示意图?

    此致

    Cynthia