This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC12DL3200EVM:编程chirp参数

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC12DL3200EVM, TSW14DL3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093405/dac12dl3200evm-program-chirp-parameters

部件号:DAC12DL3200EVM
主题中讨论的其他部件: TSW14DL3200EVM

大家好,  

我的客户正在 评估DAC12DL3200EVM。 一切都运行良好,他们能够生成所需的频率,但不能产生"啁啾"。 您能否解释我们如何实现这一目标,或者向我指出正确的方向或 正确的文档? GUI是否允许我们对chirp参数进行编程? 如果是,如何操作?

谢谢!  
Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Delaney,

    GUI不提供生成chirp文件的选项。 这通常由Matlab用户完成。 然后,可以使用GUI左上方的"加载外部模式文件"按钮将Matlab文件导入到HSDC Pro中。 这必须是至少包含8192个样本的.csv文件。  

    我附上了一个示例文件,该文件使用1024个采样将频率从500MHz提高到1GHz,其余8192个采样使用0MHz。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../linchirp_5F00_6p4GSPS_5F00_500to1000MHz_5F00_16bits_5F00_8192pts.csv</s>8192

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Jim! 非常感谢你们的帮助!

    最佳,  
    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,您好!  

    几个跟进问题:

    您是否有 MATLAB脚本以所需的频率轻松生成chirp文件?  

    客户正在尝试使用第三个尼奎斯特和第四个尼奎斯特区域分别生成7.4 GHz和11.8 GHz。

    它们遵循了EVM用户指南( 在双通道2xRF模式0 DAC设置部分)中提到的步骤,但由于某些原因,它不起作用。  

    他们正在使用车载时钟解决方案。 因此,将LMK_100M_LMX_6400M_Mode0_2xRF_Dual_DAC.cfg作为配置文件加载。  

    还尝试使用外部计时,但在第三和第四个Nyquist区域看不到任何内容-尽管这些步骤似乎已正确完成。 所有时钟都正常工作并被锁定。

    另一方面 ,在DDS模式下, 当 数据速率为6.4 GSPS且daca_NCO0为1 GHz时,客户可以观察信号@ 7.4GHz和@11.8 GHz。  

    对问题可能是什么有什么想法?  

    还有一个问题:当数据速率为1.6 GSPS时,是否可以产生1GHz? 如果是,如何?

    非常感谢,  
    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Delaney,

    用户指南中有一个拼写错误。 在4.4 部分中,当使用双通道2xRF模式0且DAC采样速率为6.4GHz时,HSDC Pro中的数据速率应设置为3.2GHz。 输出应如所附文档中所示,TSW14DL3200EVM发出1GHz音调。 在点击HSDC Pro GUI中的"Send"(发送)按钮之前,请务必遵循3.11 部分中的步骤。

    EVM上的射频变压器限制为8GHz。 当超过此频率时,输出功率将开始停止。  

    在4.3 部分中,还有另一个拼写错误。 具有1.6Gsps数据速率的多音调发生器可以使用的最大频率为800MHz。 用户指南中提到要在1GHz时创建一个超出此范围的音调。  最大音频为800MHz。

    我正在考虑为您获取Matlab脚本。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../2xRF_5F00_Mode-0.WMF  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Jim的快速回复!  

    最佳,  

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:  

    希望一切顺利,您能找到Matlab脚本吗?

    我还有另一个问题:  

    为了生成6.5 ,6.6 ,6.7 或类似频率的频率,必须将在HSDC GUI中的音频中心块中输入的值从1GHz降低到相关的音频中心(如900m,700m,600Mz,以便具有7GHz,6.8 GHz或类似频率)。 当将音频中心块中的频率降低 到低于1GHz时,获得的特定频率在整个范围内不断变化。  附件为供参考的图片。  

    您能否就根本原因提供反馈?

    谢谢!
    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Delaney,

    这是代码。 您的DAC运行的采样速率是多少?  

    此致,

    Jim

    FS = 6400;%MSPS

    RES =16;分辨率百分比(以位为单位)

    chirp_length = 2^10;样本中chirp的长度百分比

    fstart = 500;% MHz

    fstep = 500/chirp_length;%freq步长(以MHz/样本表示)

    值=零(1,chirp_length);

    对于pindex = 2:chirp_length

       phasevalue(pindex)= phasevalue(pindex-1)+2*PI*(fstart+pindex*fstep)/fs;

    结束

    CHIRP = REAL (ROUND (0.95 * cos (phasevalue)* 2^(res-1)));

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:  

    感谢您提供MATLAB脚本!  

    当数据速率处于 2xRF模式且采样速率为6.4GHz时,HSDC pro已将数据速率设置为3.2 GHz。 如果您需要其他信息来帮助提供对上一问题的反馈,请告诉我。  

    谢谢!  
    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Delaney,

    您看到的是语气的图像。 如果您需要6.5GHz的音频,您将获得6.3GHz的图像。 如果您需要6.6GHz的音频,您将看到6.2GHz的图像。 这取决于您选择的采样率和模式。 请参阅随附的图解。 不知道为什么你看到这么多噪音在你的图.

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC12DL3200EVM-On_5F00_board_5F00_LMX_5F00_6.4G_5F00_2xRF-Mode-0.pptx