This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1225:数据表-输入缓冲器打开时间不明确

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1098339/ads1225-datasheet---input-buffer-on-time-is-unclear

部件号:ADS1225

目标

了解使用输入缓冲区所需的计时标准

问题

数据表中的语句为“注意,当启动低时,必须禁用缓冲区以防止输入加载。” (第14页)

对于标准转换,Start (开始)输入可以开17 us (表3,第13页)

这意味着缓冲区只能启用17us。

这是否足以让缓冲区完成其工作? 如果我们假设是这样,那么当我将开始输入设置为低时禁用缓冲区,意味着在剩余的转换时间内,缓冲区不会被占用。 这似乎不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    下面是一些背景。  设置为高时,起始引脚将ADC置于转换模式;设置为低时,起始引脚将ADC置于低功耗状态(断路)。  不使用缓冲器时,ADC使用开关电容器输入采样方法,阻抗基于电荷的移动,以补充调制器采样频率的输入采样帽。  ADS1225数据表的第11页对此进行了讨论。

    启用缓冲区时,输入阻抗会随着缓冲区放置在输入和采样上限之间而增加。  缓冲器稳定时,仍会产生一些偏置电流,以减少偏移误差。  当起始引脚为低电平且缓冲器已启用时,当模拟处于关闭模式时,缓冲电路将加载输入。

    现在回答您的问题。  如果您要从关闭状态进行单次转换,则需要将起始引脚脉冲至少保持17us。  内部状态机确定要进行转换所需的时间是必需的。  起始引脚与缓冲区没有直接关系,除非转换完成且设备返回到关闭状态。  起始销控制转换的电源和开始。  起始引脚不会打开/关闭(启用/禁用)缓冲区。

    因此,如果要启用缓冲区,应在起始引脚较高时启用缓冲区,并在转换完成时禁用缓冲区。

    此致,

    Bob B