This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D800RF:ADC评估板,采样速率超过500msps,带LVDS接口

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D800RF, ADC12DL3200EVM, TSW14DL3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1097561/adc12d800rf-adc-evaluation-board-with-sampling-rate-above-500msps-with-lvds-interface

部件号:ADC12D800RF
“线程”中讨论的其他部件:ADC12DL3200EVMTSW14DL3200EVM

您是否可以推荐任何具有FMC连接器,采样速率超过500msps,带LVDS接口的ADC评估板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sreevalsen,

    虽然TI.com上的商品似乎缺货,但您可以在其他地方找到此商品:

    ADC12DL3200EVM

    您的规格很难找到多个可行的选项。 您能否帮助我们更深入地了解您想要实现的目标?

    谢谢!

    已绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在尝试查找采样速率为500MSPS或更高的ADC,该ADC可连接到FPGA EVM,测试我们的算法。使用JESD以外的接口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sreevalsen,

    我正在寻求更多信息来帮助您。 同时,您是否有机会了解我在上面链接的部件?

    谢谢!

    已绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sreevalsen,

    基于进一步的研究和咨询,我相信ADC12D800RF将是您的一部分。 如果接口位于Xilinx板的下侧,您应该可以通过FMC接口将其连接至所需的采样速率。

    谢谢!

    已绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知,ADC12D800RFRB中没有FMC连接器,您能否建议在TI商店中提供的确切型号名称

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sreevalsen,

    很抱歉,我想提到ADC12DL3200EVM, 它可以在 这里找到。

    TI.com上目前不提供此功能,但您可以在此处的Arrow上找到 它。 可能还有其他分销商携带它,但我点击的Mouser似乎已经过时。

    捕获板TSW14DL3200EVM在TI.com上有库存,可从我的第一个链接订购。

    我希望 这就是您需要的,

    已绘制