This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADCPro:已在Win10和WinXP上尝试。 无法识别驱动程序,无法识别USB设备,插件未加载。

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS8326, ADS8326EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1098528/adcpro-attempted-on-both-win10-and-winxp-drivers-not-recognized-usb-device-not-recognized-plugin-not-loading

部件号:ADCPro
线程中讨论的其他部件: ADS8326ADS8326EVM-PDK

您好,

我们尝试使用ADCPro测试ADS8326EVM。  

EVM主板作为“未知设备”出现在设备管理器中,不允许安装任何驱动程序。 我尝试了自动,尝试将它发送到正确的文件(我相信是usbtyx),但它不起作用。

此外,ADS8326的插件未作为EVM选项载入ADCPro中。

我们在Win10计算机和WinXP计算机上尝试了此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是,不再支持此EVM ADS8326EVM-PDK,因此我只能提供一些调试步骤。

    软件ADCPro仍可供软件的历史用户使用;但我们正在努力刷新使用此软件的EVM并将其移至当前软件。  

    此软件可能无法在Windows 10上运行,对于用于他的软件的未签名驱动程序,有一些新的限制,这些限制在以前不存在的平台上。 我个人还没有在Windows 10电脑上看到过它,因此我建议将重点放在Windows XP电脑上。  

    ADCPro 产品文件夹~单击此处~ 提供有关软件和硬件的文档,注: ADCPro硬件和软件安装手册(修订版 a)

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cynthia:

    到目前为止,我们已在3台不同的PC上尝试了手册中的步骤。 一台win10,一台Win7和一台winxp计算机。

    在每种情况下,我们都会安装基本的ADCPro软件。 然后放入ADS8326EVM附带的CD以安装插件。 然后,我们尝试将已通电的EVM插入PC USB端口。

    在任何情况下,设备管理器都无法识别EVM并将其标记为“未知设备”。

    此外,当我们打开ADCPro软件时,我们看不到ADS8326EVM是作为选项出现的,尽管安装了插件。

    您是否可以向我们推荐其他调试步骤?

    谢谢,此致,

    Jeremy Corbeil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeremy:  

    我在之前的回应中对ADS8326EVM已过时的说法有误。  

    EVM具有 活动的网页~单击此处~ ,在此页面中,有一个软件下载,即插件。

    从它的声音中,您使用的是来自Web下载和CD-ROM的软件。 遗憾的是,您无法执行此操作,软件必须全部来自CD-ROM或Web。 我不能谈光盘,因此我建议只使用 可在TI.com上下载的软件

    我下载了ADCPro,EVM插件已在 Windows 10计算机上成功打开GUI和EVM插件,但手头没有要测试的硬件。  

    我建议卸载任何CD-ROM软件,并将其替换为TI.com上的软件:

     https://www.ti.com/tool/ADCPRO 

     https://www.ti.com/tool/ADS8326EVM-PDK#order-start-development

    此致,Cynthia