Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08B
您好!
我正在将ADS114S08B实施到自定义设计中,并且在与它通信时遇到了问题。 我使用了推荐的布局,在SPI线路上串联47欧姆电阻器,并确认引脚输出正确。 我正在以3.3V的电压运行IC,模拟电源为5V (由独立LDO提供)。 SPI总线也连接到从属微控制器,并且工作正常。
我使用的是Atmel SAM微控制器,其SPI配置为1MHz,MSB优先,模式1 (根据数据表)。
我正在包括的图片显示了尝试对状态寄存器执行的REG命令。 MOSI字节序列为0x21 0x0 0x0。
从上到下-> SCLK,MOSI,Miso,CS。
一直存在的问题是我无法从ADC上的miso (DOUT)端口获得响应。 SCLK的每个边缘都产生一些噪音,但没有响应。 您有什么建议吗?
谢谢!