This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:偏移二进制输出设置

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1097614/ads54j60-offset-binary-output-setting

部件号:ADS54J60

您好,

除了下面的两个寄存器之外,用户是否还需要控制其它寄存器来设置ADS54J60的偏移二进制?

我的客户控制了两个寄存器,但他们没有获得偏移二进制输出。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JH:

    我正在查看此信息,并将很快回复给您。

    此致,Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JH:  

    感谢您的耐心等待。 我在实验室中设置了此部件,看到 的行为与您描述的使用我正在测试的主板时的行为相同。  

    您正在执行正确的寄存器写入。 (寄存器0x43 -> 0x01; 寄存器0x4B -> 0x20)

    诀窍是必须对地址0x68万执行一次额外的"脉冲重置"。 将 复位[位0]从1切换为0。 我确认这给了我两人在我的董事会上的补充产出。 如果您遇到任何问题,请告诉我们如何使其正常工作。  

    此致,Amy