This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-ADS7128:无法使用GUI进行通信

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, BP-ADS7128, MSP-EXP432E401Y, UNIFLASH, ADS1119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1095935/bp-ads7128-failed-to-communicate-using-the-gui

部件号:BP-ADS7128
主题中讨论的其他部件:MSP432E401YUNIFLAASHMSP-EXP432E401YADS1119

我正在将BP-ADS7128 EVM与MSP432E401Y启动板配合使用。 我安装了GUI;并按照初始设置中的说明将跳线从JP6移至JP1。

但是,当我尝试连接到设备时,我收到以下错误:-Error configuring Debug Server: Error=Failed to connect to MSP432E401Y device:please unplug you hardware,then plug it back in and try again.(配置调试服务器时出错:错误=无法连接到MSP432E401Y设备:请拔下硬件,然后

本质上,我无法使用GUI与设备通信。  

我不知道我做错了什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    这是不寻常的,如果您确认增压器组件(较小的PCB)已连接,如下图所示。  

    另请注意,USB电缆连接到调试端口以完成闪存,但连接到数据端口以在以后使用GUI。  

    此致,Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已正确连接,请参见上图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您完成步骤3.2 UNIFLAASH Programmer for MSP-EXP432E401Y软件编程时出现问题,正确吗?

     错误弹出窗口何时 出现? 在连接USB电缆后,不单击计算机屏幕上的任何内容,或在执行步骤3后,如下图所示?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cynthia,

    是的,在我尝试file -> Program device后弹出此错误。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已联系我们的软件团队,调查可能导致此问题的任何可能更改  

    同时,我想尝试几件事情。  

    1.将USB连接至启动板时,哪些LED (如果有)会亮起?

    2.将USB连接到数据端口,并在计算机和启动板(LED)上提供发生的情况

    3.连接到调试端口,并使用 BOOSTXL-ADS1119 EVM GUI <单击此处> 完成程序刷新。提供发生的情况。

    4.您是否有新的/不同的启动器进行测试?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cynthia,  

    请参阅下面我的回答:-  

    1.将USB连接至启动板时,哪些LED (如果有)会亮起?

    2.将USB连接至数据端口,并在计算机和启动板(LED)上提供发生的情况-  

     -连接 到调试或数据端口;LED101始终亮起;LED D3闪烁。 闪烁频率不一致-它以5秒的速率闪烁;然后以2秒的速率闪烁;有时根本不闪烁。

    3.连接到调试端口,并使用 BOOSTXL-ADS1119 EVM GUI <单击此处> 完成程序刷新。提供发生的情况。 -我收到相同的'Failed to connect error'(连接失败错误)

    4.您是否有新的/不同的启动器进行测试? 没有,不幸的是,这是我唯一的一个。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供此信息,我们能够重现该问题并正在处理。 这个问题似乎是由于启动板上的背景更新而引起的,它破坏了我们一方的东西。 对此造成的不便,我们深表歉意。  

    在我们尝试解决问题时,我们是否可以帮助解决有关设备的任何问题?

    此致

    Cynthia   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Cynthia。 几次跟进。

    1,解决启动台问题的暂定时间表是什么?

    2. TI是否有CCS项目文件,我可以对 MSP-EXP432E401Y进行编程 以与 BP-ADS7128 EVM交互?

    谢谢你

    Ganapati Pai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这要视乎问题的范围而定,如果我们的内部团队能够解决问题,那就需要数天的时间;如果范围太大,就会由一个外部承包商来解决,这需要数周的时间。  

    2.有步骤可使用UniFlash刷新Launchpad。 这些信息可在 BOOSTXL-ADS1119 BoosterPack 用户指南第5页中找到,并在第4页上提供软件链接。 我没有测试这种方法,所以我不能说它是否可行。 但请告诉我您的发现是什么。  

    复制和粘贴用户指南中的说明

    使用2.2 软件下载UniFlash. 2.2 固件

    下载固件的另一种方法是使用UniFlash编程软件。 如果使用GUI软件中的“Program Device”(程序设备)选项时出现问题,此工具非常有用。

    LaunchPad.1启动2.2 程序并选择正确的2.2  

    启动UniFlash程序并开始新配置(图11),然后选择LaunchPad MSPEXP432E401Y。 连接类型将根据 所使用的LaunchPad自动选择。 验证是否已选择Texas Instruments XDS110 USB调试探头,然后按Start (开始)。

    2.2 .2.2 .2选择固件文件并刷新LaunchPad  

    固件文件位于Program Files (x86)\Texas Instruments \ADS1119\firmware文件夹中。 使用浏览按钮浏览到包含固件文件的文件夹。 也可以将固件文件拖放到UniFlash中提供的浏览窗口中。 选择所需的固件后,使用加载映像按钮将固件加载到LaunchPad中。 通过检查GUI窗口底部UniFlash工具的控制台部分,验证固件是否已成功安装。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ganapati

    有一些新的发展,我将通过与您的TI帐户相关的电子邮件与您联系

    此致

    Cynthia