很抱歉创建新线程,但相关问题被锁定。 在相关问题中,我们提出了一个有关ADS1298导联检测的问题。 大约两个月后,一位TI员工说他要去检查一下,但我认为锁定了这个帖子是不可能的。
谢谢。
马丁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Nick,感谢您的回复,删除的线程是:
e2e.ti.com/.../ads1298-leadoff-detection-throubles
此致,
马丁
您好Nick,这是使用的配置:
您好,Nick,很抱歉,您的回答非自愿地标记为"这解决了我的问题",但我们尚未尝试。 我们可以尽快尝试您的建议,并发布结果。
| LL (IN2N) | RA (IN1P和IN2P) | LA (IN1N) | |||
| 铅 | AFE指示 | AFE指示 | AFE指示 | ||
| 已连接 | 0 | 已连接 | 0 | 已连接 | 0 |
| 已断开连接 | 1. | 已连接 | 0 | 已连接 | 0 |
| 已连接 | 1. | 已断开连接 | 1. | 已连接 | 1. |
| 已连接 | 0 | 已连接 | 0 | 已断开连接 | 1. |
| 已断开连接 | 1. | 已断开连接 | 1. | 已连接 | 1. |
| 已断开连接 | 1. | 已连接 | 1. | 已断开连接 | 1. |
| 已连接 | 1. | 已断开连接 | 1. | 已断开连接 | 1. |
| 已断开连接 | 1. | 已断开连接 | 1. | 已断开连接 | 1. |
| LL (IN2N) | RA (IN1P和IN2P) | LA (IN1N) | |||
| 铅 | AFE指示 | AFE指示 | AFE指示 | ||
| 已连接 | 0 | 已连接 | 0 | 已连接 | 0 |
| 已断开连接 | 1. | 已连接 | 0 | 已连接 | 0 |
| 已连接 | 0 | 已断开连接 | 1. | 已连接 | 0 |
| 已连接 | 0 | 已连接 | 0 | 已断开连接 | 1. |
| 已断开连接 | 1. | 已断开连接 | 1. | 已连接 | 0 |
| 已断开连接 | 1. | 已连接 | 1. | 已断开连接 | 1. |
| 已连接 | 0 | 已断开连接 | 1. | 已断开连接 | 1. |
| 已断开连接 | 1. | 已断开连接 | 1. | 已断开连接 | 1. |
您好Martin,
我们花了一些时间进行试验。
您经历过的"后期"导联脱落检测是有意义的,信号饱和需要一小段时间才能使AFE知道导联已关闭。
乍一看,我们最稳定的结果是我们将RLD配置为单位增益缓冲器;将所有LoFF位设置为0,并保持RLD通电。 请将每个通道的增益设置 为1 (在CHnSET中将GAINN位设置为001,数据表部分9.6 .1.6)。 我们将 分析一些数据,并在下周让您了解更多信息。
此致,
尼克