This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232REF:ADS1232REF

Guru**** 2928050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232REF, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1099080/ads1232ref-ads1232ref

部件号:ADS1232REF
在“线程: ADS1232”中讨论的其他部件

 您能帮我解决ADS1232REF吗? 我购买此产品是为了测试ADS1232,以便在我们的最新产品中使用它。 但遗憾的是,我无法使ADS1232ref正常工作。

我使用电池启动ADS1232。 已进入设置并将校准重量更改为我在此处拥有的重量(50克)。 还将单位更改为g. 现在我想读取我的loadcell的实际值,但我得到了非常奇怪的数字。 重量从低到高跳得很快,看不到任何东西(随附视频)。 我 还尝试了多个载荷单元,但结果相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Levi,

    欢迎参加E2E论坛!  很遗憾,视频未附加。  您的设置可能非常嘈杂,并且可能正在校准噪音。  您能否告诉我称重传感器的容量(可用于获得满刻度输出的最大重量)和灵敏度(mV/V)?

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    我通过电子邮件将视频发送给你的同事(Jejomar Ildefonso)。我在一个链接上有它。只有下载版本。 我尝试了不同的称重传感器。 我主要使用zemic的lodcell,其容量为600克,灵敏度为1mV/V

     

    ADS1232上的输出正在跳动。

    此致

    Levi Hendrickx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2022_2D00_05_2D00_05-at-3.05.12-PM.mp4

    e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2022_2D00_05_2D00_05-at-3.05.35-PM.mp4

    Bob您好,请观看视频´s请  

    此致

    Levi Hendrickx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    声音来自办公室,这与视频无关

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Levi,

    我认为您最大的问题是输入的短路跳线仍处于连接状态。  卸下J7和J8处的跳线。

    同时确保增益设置为128,并且数据速率应使用10sps (低速)。  由于您使用的校准重量仅为容量的1/12,因此您可能仍会看到校准方面的一些问题。  这最终会产生约416uV的低信号电平。  您应该校准到接近满刻度输出的位置。

    您可能会发现桥接测量基本指南中的信息 也很有用。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    感谢您的回复。

    在电影中,我确实还打开了跳线,但我也在没有跳线的情况下进行了测试。

    在这里看一部电影,它具有所有正确的设置,而且重量仍在不断跳动。

    我阅读了整个数据表,认为所有设置都很好,但也许我仍然犯了一些错误。

    正在等待您的回复。

    (声音来自办公室,不适用于此电影)

    谢谢你

    Levi Hendrickxe2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2022_2D00_05_2D00_06-at-9.35.53-AM.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bob,

    在分析模式下,我获得了良好的原始数据,但当我切换到比例模式时,计算出错,重量跳跃非常困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Levi,

    由于噪音,永远不会有稳定的代码。  由于量化而产生的转换噪声和由于负载传感器接线而产生的外部噪声都存在。  要降低有限测量范围内的整体噪声,您需要确保增益设置为128,数据速率(速度)设置为慢速或10sps。 根据数据表中的噪声表以及图6-2中显示的噪声表,预计会出现大量代码跳跃。  查看表7-1,您可以看到,增益为128的无噪声分辨率是18.4 位,这意味着转换产生的噪声位数是5.5 (24 18.4)或大约48个闪烁代码。

    要确定无噪声标度计数的数量,您需要将可用无噪声代码的总数乘以负载单元的全标度电压除以ADC的FSR。  2^18.4 *(5V * 1mV/V)/ 39mV,等于(2 * 0.5Vref / PGA增益)。  由于称重组件的全刻度输出仅为ADC全刻度的1/8,因此这将变为大约4.4346万个可用的无噪声刻度计数。  如果满刻度输出由600g的容量表示,那么您应该能够为ADC解析为稳定的0.02 克(不包括任何外部噪声)。

    校准时,您应使用与您正在使用的称重传感器的满刻度输出近似的重量。  因此,如果您显示了已校准重量(CW)的2 kg ,并使用50g进行校准,则说明您为固件代码提供了错误的信息,并且无法期望得到良好的结果。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    我知道有噪音,但重量每步跳10克。  

    我正在使用200克的称重库和600克的称重传感器进行缩放。 这是否足够好? 否则我必须购买500克的一个。

    原始数据非常精确,因此系统整体工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Levi,

    从上一个视频中,您将其设置为2 kg ,而不是200g (0.2 kg)。  当设备更改小数点周围的值时,代码中存在一个错误。  此错误也会阻止您使用克磅秤,因为您的最大重量限制为99克。  如果您进入grams (克)设置,则您将停留在99克作为最大CW值,如果您进入kg设置 ,则必须转到最后一个可用的闪烁数字,并将该值缓慢降至1 kg以下,以便CW设置显示为 00.2KG。  我会非常小心,因为您可以锁定系统,这样,如果您将数字移动到1以下,称重模式将不再工作。  如果您尝试使用无效 配置保存设置,并且无法重置设备以使其再次正常工作,则会发生这种情况。  因此,我不会保存任何缩放模式设置,除非您确信缩放功能正常工作。

    请记住,ADS1232REF只是演示了可以执行的操作,而不会显示高精度级别。  我建议您使用ADS1232REF用户指南和 桥接测量基本指南中的校准部分所述的方法手动计算斜率。  要进行评估,请使用分析模式,并根据显示的代码自行校准,以确定零点和校准点。  从零到校准重量的代码差异将覆盖任何中间值的200克差。  最后的这些信息将有助于构建您自己的系统,因为您需要开发固件来完成称重放置在称重传感器上的项目。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    感谢您提供此信息。 这很有帮助。

    我已经在分析模式下做了一些很好的测试。

    此致

    Levi Hendrickx