This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.2066万EVM:GUI不工作

Guru**** 2892840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1099196/lmp92066evm-gui-not-working

部件号:LMP9.2066万EVM

大家好,

  安装软件包后,GUI无法正常工作。 请告诉我如何解决此问题。  

错误消息:  

  VI不可执行。 需要LabVIEW的完整开发版本才能修复错误。  

 请在此处提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diwaker:您好!

    我能够从National Instruments网站找到有关此错误的一些信息,并且我已发布以下链接以供参考。  很明显,当PC上的.NET Framework版本过时时,有时会出现此错误。  该网站建议从Microsoft的网站更新.NET框架。  请告诉我这是否可以解决问题。

    'This VI si not Executable'错误

    在这种情况下,您应该从Microsoft网站安装.NET Framework 2.0 和3.5。

    谢谢!

    保罗