This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:AVDD/DVDD回流电压问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7836, TPS7A7001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1097973/amc7836-avdd-dvdd-backflow-voltage-issue

部件号:AMC7836
主题: TPS7A7001中讨论的其它部件

 团队成员:

 我的客户使用AMC7836器件,发现AVDD/DVDD有一些反流电压,导致 LDO(TPS7A7001)关闭。 回流电压达到-0.2V。如果对此情况有任何评论?

 下面是一些波形和示意图:

LDO输出波形:(如果断开ADC,则LDO将返回正常状态)

 LDO原理图:

两个ADC呈现:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen:

    您能解释一下吗? 在此事件期间,会向AMC7836提供哪些电源输入? 是否禁用LDO的电源输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

     如上所述,我们可以看到,提供的输入是3V3至IOVDD,5V至AVDD/DVDD,以及-8V电源用于DAC。如果此设备有任何通电定时要求?

     基于此SCH方框图,AVDD/DVDD具有一些 反流电压,导致LDO故障,并且没有输出到此ADC。如果我断开AVDD/DVDD,LDO将正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen:

    我们解决了当首先提供AVSS/AVEE电源时,AVDD/DVDD电源可能存在负偏差的问题。  这可能会导致您看到的"回流"。  

    我们建议AVSS/AVEE是在供应定序过程中提供的最后一个供应。  

    谢谢!

    保罗