This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:ADS5460/ADS54J60EVM上的模拟电压输入范围

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM, ADS54J60, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1094509/ads54j60evm-analog-voltage-input-range-on-ads5460-ads54j60evm

部件号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他部件: ADS54J60ADS1115

大家好!

我希望有人向我解释ADC输入(AINP,AINM,BINP,BINP)的输入电压在ADS54J60EVM中是如何工作的。

ADS54J60手册中提到VIC (共模输入电压)为2V,而输入(满刻度)为1.9Vpp。 但是,AINP,AINM,BINP和BINM的绝对额定值介于-0.3V至3.0V之间。

遗憾的是,手册中没有输出代码示例。 此外,ADS54J60EVM还应作为单模工作(如果未修改)。 那么,负极输入(AINM和BINM)是否连接到VCM (针脚22),这意味着参考电压是2.0V而不是0V (接地)?

因此,(解码)电压范围是否为1.05V至2.95V以达到1.9Vpp?即

1) AINM = 2V, AINP = 2.95V, (AINP-AINN)=+0.95V

   ADC输出= 0x7FFF

2) AINM = 2V, AINP = 1.05V, (AINP-AINN)=-0.95V

   ADC输出= 0xFFFF

这是否正确?

我非常感谢Collin Wells针对类似案例(但涉及完全不同的德州ADC)给出的详细示例。

最后,在对上述所有内容进行说明之后,我想知道我是否可以修改输出代码,使其不使用全刻度,而是使用特定范围(例如从-0.2V到+0.2V)。 这对于我的设计需求至关重要,因为我可以通过利用ADC的精度来满足我的需求,从而提高我的SNR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anastasios,

    此零件设计为不能与单端输入配合使用,因此不建议在此模式下使用。 此外,tp无法根据您的请求修改输出代码。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

    感谢你的帮助。 我知道此部件(ADS54J60)设计用于差模,但我正在使用评估模块(ADS54J60EVM)。

    如您所见,此模块只有3个输入SMA端口:一个用于通道A (INAP),一个用于通道B (INBP),一个用于ADC时钟(可选)。

    那么,我能否就单个SMA输入如何转换为数字值(即输出代码)给出一个明确的答案? 我的信号的默认范围/振幅应该是多少? 如果我不能使用INAM/INBM输入,会发生什么情况?

    我在德州ADS1115用户手册中找到了上表,但遗憾的是,ADS54J60用户手册中没有该表。

    此致,
    Anastasios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anastasios

    EVM板出厂时配置为单端输入。 ADS54J60EVM用户指南的5.2 1节介绍了如何在需要时为差动输入配置部件。 除了对用户指南板进行修改外,您还需要将SMA连接器焊接到J1 (AINM)和J4 (BINM)。

    默认情况下,EVM每个模拟输入通道具有两个板载平衡变压器,用于将单端输入信号转换为ADC的差分信号。 ‘D参考,您可以通过在ADS54J60EVM页面上的“签名文件”下下载EVM原理图来跟踪ADC的输入信号路径。

    此零件的输入全刻度为1.9 Vpp。 对于具有单端输入的默认配置,中间代码值将下降到1.9 /2^16*3.2766万=~0.95 Vpp。

    此致,Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy,您好!

    要明确一点:我想使用此EVM的默认配置,即J2连接器中的单端输入信号。

    但我的主要问题仍未得到解答:与完整输出代码范围对应的输入电压范围是多少? 是-0.95V至+0.95V (8000h至7FFFh)还是+2.00V至+3.90V (从8000h至7FFFh)?

    我已经参考了原理图,但由于不能很好地记录不平衡变压器的转换,因此此信息仍不清楚。

    此致,
    Anastasios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anastatios,

    要完全扩展此ADC,需要摆幅为1.9Vpp的输入。 共模为2V。 这意味着在该ADC上实现满刻度所需的正弦曲线为1.05V至2.95V。 此EVM上的平衡变压器是ADT1-1WT+,其阻抗比为1:1。 这是否回答了您的问题? 如果不是,我不确定您的要求-请为我们重新表述您的问题。

    谢谢,Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase,

    是的,我认为您的回答涵盖了我的问题。 我有一个信号发生器,产生一个80MHz正弦波,连接到通道A (J2连接器),1.9Vpp从-0.95V摆动到+0.95V。 但是,我在Vivado的国际法协会中收到的解码数据不正确。 现在我将添加一个+2V DC偏移,我将验证我是否确实获得了满刻度代码。

    还有一个问题:如果我只向J2传输+3V的直流信号(无正弦波),我会连续获得7FFFh吗? 我认为应该是这样,除非以某种方式过滤了DC信号。

    此致,
    Anastasios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anastatios,

    否,您将看不到任何提示音。 变压器和不平衡变压器是被动的,由于所有无源组件都是固有的交流耦合,这意味 着信号的任何直流组件都不会通过ADC。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我进一步研究了不平衡变压器的原理图。 我还有几个问题:

    1)如果我有一个输入信号到单端SMA连接器(J2),该信号从-0.95V摆动到+0.95V (1.9Vpp),然后尝试另一个从0V摆动到1.90V (同样是1.9Vpp)的信号,则不平衡变压器是否会为ADC芯片生成相同的差分信号?

    2)不平衡变压器工作的绝对电压范围是否有任何限制? 如果我传输的信号的直流偏移为10V (因此,发送至SMA连接器的输入信号从10V摆动至11.90V),它的工作方式是否与以前相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anastasios

    是的,在这两种情况下,不平衡变压器将为ADC生成相同的差分信号。 此EVM上使用的不平衡变压器是ADT1-1WT-1+(https://www.minicircuits.com/pdfs/ADT1-1WT-1+.pdf)。 确保不要超过建议的射频功率或直流电流。

    此致,Amy