This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:使用4路ADC输入测量3个热电偶

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1099817/ads112c04-measuring-3-thermocouples-with-4-adc-inputs

部件号:ADS112C04

各位专家,您好!

我们的客户要求我们检查其ADS112C04示意图,请参阅以下详细信息:

客户 的应用空间有限,他们正在测量3个K热电偶,并且只想使用一个ADS112C04 ADC。

对于此设计,所有热电偶接点都是电气隔离的。 内部温度传感器用于测量冷接点温度,然后选择相应的输入,并 使用内部参考和90sps转换率对每个热电偶进行采样。 整体采样率范围为1至10 Hz。

两个1M电阻器用于创建连接到引脚AIN3的中间电源参考。  每个热电偶的负极引线通过1k电阻器连接到AIN3;正极引线通过另一个1k电阻器连接到其余AIN0,-1和-2输入通道。 0.1uF陶瓷电容器连接在AIN3和其他3 个ADC输入通道之间。  BCS当前不用于断路检测。

DVDD和AVDD的电压为2.8V。 DVDD仅与1uF陶瓷电容器旁通,AVDD使用1k/100MHz铁氧体和1uF/10nF陶瓷电容器进行过滤。

您能否告知此配置是否存在任何潜在问题? 两个热电偶通道之间存在干扰?

请参阅以下示意图:

感谢你的帮助。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    通常,上拉/下拉(R11/R12)应放置在输入滤波器之外。  此外,模拟电源上的铁氧体可能会导致高电流需求窒息而导致启动问题。  如果需要对电源进行过滤,我们建议使用低欧姆(范围为1至10欧姆) RC滤波器。

    由于每个热电偶都与电容器进行交流耦合,因此某些串扰的潜在可能性很小,因为它与噪音有关。  如果使用的非屏蔽式长热电偶导线可以接起EMI/RFI,则可能会出现问题。  原则上,这可能是一个重要问题,也可能不是一个重要问题,电路应该工作。

    此致,

    Bob B