This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235:连接到负载时,ADS断开连接

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1099284/ads1235-ads-loses-connection-when-connected-to-load

部件号:ADS1235

大家好。 我正在设计一个项目,使用ADS1235作为ADC,以转换 连接在全向石桥接器(由AD8557运算放大器放大和滤波)中的应变计的负载,该负载计由STM32F405 MCU控制。 该器件通过使用FTI (3.3V)的USB供电,并使用MCU串行端口进行通信。

我在使用设备时遇到了问题,因为它可以完美地工作,并且可以从串行监视器上检测到,当负载连接到电极片时,我与ADS的通信中断,串行监视器只显示"-1",而不是转换后的数据。

对于如何解决此问题或问题可能出在哪里有任何想法? 我理解有人对回答这一问题的关注。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joao:

    您能否发送系统示意图? 这将帮助我们确定当前的情况

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 是的,当然:这是我的布局,使用ADC和运算放大器。 SPI引脚转至STM32,以及Reset和DRDY引脚。 运算放大器的输入SIGX是小麦石桥。 奇怪的是,当网桥未连接时,ADC工作正常。 我已尝试将系统连接到外部电源,而不是USB,结果相同。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joao:

    VDD电压是否= 5V? 电源电路未显示在您提供的图像中。

    由于将起始引脚拉得较高,假设AVDD和DVDD已正确通电,则应在ADC的DRDY引脚上看到脉冲。 这表示ADC正在转换。 您是否在DRDY引脚上看到此类脉冲? 它们应以类似于默认数据速率(~20 SPS)的频率从ADC中输出。

    您连接到ADC/amp的小麦石桥的额定电阻是多少?

    您是否尝试将不同的负载连接到ADC以查看它是否可以正确转换? 例如,使用具有低输出阻抗的精密源,仅查看您能否从ADC获得有效响应。

    最后,USB收发器能否为ADC,放大器和负载(以及您在电路板上可能拥有的任何其他电路)提供足够的电流?

    -Bryan