This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5540:ADC转换问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1098389/tlc5540-adc-conversion-issue

部件号:TLC5540

大家好

我在设计中使用TLC5540零件。 示意图如下图所示。

我将模拟输入馈送到两个ADC的19号插针。 我在逻辑分析器中探测数字数据并将数据导出到Excel工作表。 当我绘制图表中的数据时,我看到所有数字输出突然变得很高,没有任何输入和参考电压变化。 请参阅随附的zip文件结果并提供反馈。

e2e.ti.com/.../TLC5540_5F00_TI_5F00_ForForum.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Srikanth,  

    REFTS和REFT似乎未连接在一起。 还有什么连接到X_SIM_VRT?

    连接了什么来提供8MHz时钟? 在此处放置交流块盖可能会更好...与X_SIM_AN模拟输入相同。

    此致,

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rob

    我将绘制并分享整个设计流程。

    此致

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢Srikanth。