This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB49:JESD204b框架组件

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1099071/ads42jb49-jesd204b-frame-assembly

部件号:ADS42JB49

我是JESD204b接口的新用户。 我的问题是关于ADS42JB49数据表中的表6。 我的应用只需使用1个200 MSPS的转换器输入通道。 使用此配置时,车道线速率将遵循:

车道线速率=(M x S x N' x 10/8 x FC)/ L

=(1 x 1 x 16 x 10/8 x 200E6)/2

= 2.0 Gbps

这符合部件规格最大SERDES频率,正确吗? 或者,我的计算是否不正确,因为数据表中的表6未将M = 1表示为零件的有效参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我知道哪里可能会有一些混乱。 如果您能给我一些时间,我将尝试查找最能让您受益的信息。

    此致,

    已绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    数据表似乎暗示M = 2是一个通用值,但如果您确实只使用一个信道,则可以更改此值。 由于您的M和L参数都将减半,因此仅使用一个通道的2111将具有与4211相同的JESD封装,这是一个有效的设备范围,如表6所示。 您只需考虑拥有更少的通道和更少的信道。

    谢谢!

    已绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,  

    如上所述,下面是忽略接收器IP中通道B的JESD通道的配置外观图。 您可以使用CTRL1和CTRL2引脚关闭通道B。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Drew,这非常有帮助。