This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:额外车道

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1099151/adc12dj5200rf-extra-lane

部件号:ADC12DJ5200RF

大家好,

设置额外车道注册的主要目的是什么?

假设 选择了某个JMODE,启用额外车道的方案是什么?

谢谢!

Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    此额外的通道寄存器用于启用JESD通道1-7。 在需要多条车道的JMODE中操作时,需要执行此操作。

    这可与测试模式配合使用,以验证所有车道设置是否正确。 这也可以与JCTRL寄存器一起使用(地址= 0x204)-第4位:Alt_lanes使用通道4-7而不是通道0-3,在必要时提供路由限制的灵活性。 最终,这可以提高使用此零件时的灵活性。

    谢谢