This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:AFE5808A TGC控制问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1099449/afe5808a-question-for-afe5808a-tgc-control-issues

部件号:AFE5808A

大家好,

我们的客户正在其项目中使用具有TGC控制功能的AFE5808A,但他们在测试期间面临以下问题,您能否帮助分析可能的原因?

1.根据数据表的说明,AFE的增益应按照TGC控制输入电压呈线性形式,但客户检查了下图所示的实际行为,AFE的实际增益是非线性的,但有差异,可能的原因是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacky:

    我认为这是一个误解。 数据表中指定的增益单位为dB。 所以我们可以说,相对于TGC电压,增益是dB线性的或对数刻度线性的。 因此,以dB刻度表示的线性转换为以伏特/伏特刻度表示的指数。 这就是客户看到收益呈指数级增长的原因。

    此致,

    Kalyan